nVent выводит на рынок новое универсальное решение для защиты водосточных систем крыш от обледенения
Ведущий поставщик решений для электрического соединения и защиты nVent Electric plc (NYSE: NVT) рад объявить о выводе на рынок nVent RAYCHEM RIM DrainTrace Kit; новаторское универсальное решение для защиты водосточных систем плоских крыш ото льда и снега. Новая система, имеющая уникальную конструкцию в форме звезды, представляет собой высокоэффективное, простое в установке решение, специально разработанное для защиты водосточных систем крыш от повреждений вследствие замерзания воды и предотвращения образования ледяных заторов.
«В компании nVent мы всегда в поиске инновационных решений, чтобы максимально упростить обеспечение защиты от замерзания для предприятий, — комментирует Кнут Биттнер, менеджер по продукции компании nVent. — Наше новое решение – nVent RAYCHEM RIM DrainTrace Kit – это новейший, разработанный с учетом этого принципа, универсальный продукт для защиты водосточных систем от обледенения, который подрядчики, независимые инженеры и оптовые продавцы могут уверенно рекомендовать своим клиентам».
Универсальная гибкость
При наступлении суровой зимней погоды плоские крыши быстро покрываются толстым слоем снега. При колебаниях температуры в течение дня этот снег может таять, стекать к непрочным местам, таким как швы, и снова замерзать, что приводит к увеличению отверстий в кровельном материале. Это может привести к повреждению крыши и даже ее разрушению из-за проникновения воды. Очень важно, чтобы водосточные системы крыши были защищены ото льда и снега, чтобы обеспечить безопасный слив талой воды с крыши до того, как она замерзнет.
Предназначенный для обеспечения наилучшего качества защиты от замерзания как для новых, так и для существующих крыш, продукт nVent RAYCHEM RIM DrainTrace Kit может быть легко адаптирован для любой водосточной системы, что снижает необходимость в дорогостоящих заменах или дополнительной рабочей силе. Новые системы подходят для использования на всех типах плоских крыш, включая битумную кровлю и крыши, также с гравийным слоем.
Уникальная конструкция
Продукт RIM DrainTrace Kit, инновационная конструкция которого выполнена в форме звезды, имеет алюминиевые дренажные пластины, которые позволяют талой воде стекать свободно, не давая влаге задерживаться на крыше, замерзать и образовывать ледяные заторы в водосточных системах. Высокое качество системы плавления льда достигается при использовании саморегулирующихся греющих кабелей nVent RAYCHEM IceStop, обеспечивающих максимальную безопасность, эффективность и надежность, без риска перегрева и с усовершенствованным энергоэффективным управлением.
Новый продукт может использоваться с различными вариантами управления в зависимости от уникальных требований на объекте; от предварительно изготовленных SBS-R-панелей до модулей управления EMDR-10 для определения температуры воздуха и обнаружения влаги и более простых вариантов с определением только температуры воздуха, идеально подходящих для небольших установок.
Решение, которому вы можете доверять
Каждая единица продукта RIM DrainTrace Kit – это все, что необходимо монтажникам для защиты водосточных систем, в одном удобном комплекте, имеющем сертификат гарантии качества и не требующем дополнительных разъемов или компонентов для полноценной защиты от замерзания. Все детали, включая усовершенствованные саморегулирующиеся греющие кабели IceStop и разъемы для кабелей холодного ввода претерменированы и полностью прошли проверку качества на производственном объекте nVent RAYCHEM, поэтому монтажники и владельцы зданий могут быть спокойны.
Стремясь к качеству, компания nVent предлагает также непревзойденную расширенную гарантию качества на 10 лет при простой регистрации продукта и до 12 лет при установке RIM DrainTrace Kit сертифицированным профессиональным монтажником nVent RAYCHEM.
Для получения дополнительной информации о новом наборе nVent RAYCHEM RIM DrainTrace из широкого ассортимента решений nVent для подготовки к зимнему периоду посетите веб-сайт https://raychem.nvent.com/en-gb/products/rim-draintrace-0 или обратитесь в компанию по адресу [защищенная электронная почта].
О компании nVent
nVent — ведущий мировой поставщик решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности. Мы считаем, что наши передовые электротехнические решения делают электрические системы более безопасными и, таким образом, способствуют созданию более безопасного мира в целом. Мы проектируем, производим, распространяем, устанавливаем и обслуживаем высокопроизводительное оборудование, а также предлагаем решения в области подключения и обеспечения безопасности для самой чувствительной аппаратуры, сложных зданий и критических процессов. У нас вы найдете полный ассортимент корпусов, электрических соединителей и крепежей, а также решения для терморегуляции. Мы поставляем оборудование ведущим в своих отраслях компаниям, которые ценятся во всем мире за качество, надежность и прогрессивность своих товаров и услуг. Главный офис нашей компании расположен в Лондоне, Великобритания, а офис управления – в Миннеаполисе, штат Миннесота (США). В нашем портфолио представлены бренды электротехнического оборудования с более чем 100-летней историей, а также такие марки, как CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER являются торговыми марками, принадлежащими компании nVent Services GmbH или ее аффилированным лицам по праву собственности или на основании лицензии.
###