跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

打印

nVent RAYCHEM:在新冠肺炎暴发期间连接和保护重要产业

在这个由新冠肺炎疫情造成的充满不确定性的时期,我们优先考虑员工、客户和合作伙伴的健康和安全。

作为热管理解决方案的制造商和供应商,我们为重要的业务和基础设施客户提供服务,竭力在此关键时期继续保持运营。

许多人依靠我们提供的产品连接和保护重要基础设施项目,这些项目在目前尤其重要。我们的产品支持各种关键行业,包括医疗保健、能源、通信和信息技术、食品和农业。我们的客户奋战在这一前所未有的公共健康危机前线,他们中有天然气发电厂、加工肉供应商,以及家用清洁产品生产商。

我们在全世界拥有的 130 多个设施(包括制造、服务和配送中心)竭力持续为客户服务。

我们的参与程度如何?以下是我们在世界各地的设施提供的服务:

工艺维温– 没有我们的技术,温度关键流体,例如酚类(广泛用于家用消毒剂产品,作为工业合成中间体用于医疗产品中,以作为实验室研究的试剂)以及药物的其他原材料将无法安全地从一道工序转移到下一道工序,也无法在理想的使用温度下保存

管道防冻保护和除冰– 医疗建筑、检测设备、机场和医院使用管道防冻保护措施,以确保必需液体在关键时刻可以使用。我们的产品确保这些液体不会冻结,并确保基础设施免受损害,保持运行状态。另外,管道中使用的管道防冻保护对供应热量和能源至关重要

融雪– 我们的融雪设备安装在急诊室车道和坡道中,以确保紧急车辆(如救护车)安全进出

防火电缆– 我们的 nVent PYROTENAX 防火电缆安装在商业和工业建筑中,确保符合强制性消防安全规定。如果发生火灾,这种不可燃基础设施能提供最长疏散时间,为确保人员和财产安全,必须安装。长期护理设施和医疗建筑中的关键应急发电机回路也使用我们的防火电缆系统进行保护

罐加热/保温– 我们适用于工业油库的保温解决方案使我们能够维持温度并安全存储原油、沥青和柏油等关键液体

泄漏检测– 必须安装和维护我们的泄漏检测系统,以检测液体泄漏并防止医院、数据中心、炼油厂、电厂、燃油箱、石化储存设施及其他重要基础设施损坏带来的严重损失

我们将继续在这个充满不确定性的时期,为全球客户和合作伙伴提供必要支持,以保持平稳趋势,并采取措施保护员工和其他人员的健康,无论他们是在我们或是客户的场所工作。

如有任何问题,请随时与 nVent 客户服务团队或 nVent 销售代表联系。

关于 nVent

nVent 是全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够带来更安全的系统并确保整个世界更加安全。我们致力于设计、制造、营销、安装和维护高性能产品及解决方案,从而连接和保护世界上最敏感的设备、建筑物和关键过程。我们的产品包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,被广泛用于在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,在美国的管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们强大而领先的电气产品品牌组合已经发展了 100 余年,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF、TRACER 和 NUHEAT 是由 nVent Services Gmbh 或其关联公司拥有或许可的商标。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink