Home
CONTENITORI, ALIMENTAZIONE E RAFFREDDAMENTO REALIZZATI PER FUNZIONARE COME UN UNICO DISPOSITIVO
Man mano che la tecnologia delle aziende si evolve, queste innovazioni richiedono connessioni più complesse, un aumento drastico dell'energia e una gestione termica efficiente.
nVent SCHROFF aiuta le organizzazioni a introdurre sul mercato sistemi critici con armadi, telai, soluzioni di alimentazione e raffreddamento che connettono, alimentano e proteggono la tecnologia.
Con nVent SCHROFF, potete sbloccare decenni di esperienza quando e come ne avete bisogno. Dai rapidi strumenti di configurazione online dei prodotti agli strumenti per gli ordini alle soluzioni personalizzate progettate, prototipate, create e scalate, è possibile accelerare il time to market con una soluzione affidabile.
Maggiori informazioni sulle nostre funzionalità tecniche
SEMPLIFICATE LA VOSTRA TECNOLOGIA COMPLESSA
DECENNI DI INNOVAZIONE
Oltre 65 anni di leadership nel settore delle soluzioni degli imballaggi e dell'infrastruttura elettronica.
PORTAFOGLIO COMPLETO DI PRODOTTI
Dagli accessori per PCB ad armadi, sottorack, backplane e alimentatori, nVent SCHROFF offre un'ampia gamma di soluzioni per tutte le esigenze elettroniche.
CONFORMITÀ AGLI STANDARD A LIVELLO GLOBALE
Tutti i prodotti nVent SCHROFF soddisfano gli standard internazionali, tra cui gli standard IEC 60297-3-x e IEEE 1101.x, garantendo integrazione e conformità senza problemi.
SOLUZIONI PERSONALIZZABILI
Funzionalità ingegneristiche ampie e innovative ci consentono di offrire soluzioni complete in grado di soddisfare i vostri requisiti specifici.
SOLUZIONI PRONTE PER LE APPLICAZIONI PER VARI AMBIENTI DI MERCATO
FATE PROGREDIRE LE VOSTRE INNOVAZIONI IN MODO PIÙ RAPIDO

SOTTORACK CON SICUREZZA INFORMATICA
Nell'attuale ambiente ferroviario in rapida evoluzione, con tecnologie di nuova generazione come CBTC, 5G e sistemi di IA, la necessità di una protezione efficace dalle interferenze elettromagnetiche (EMI) è più complessa che mai. La nostra soluzione di protezione EMC affronta questa sfida con un design dello chassis all'avanguardia che potenzia la schermatura EMI fino al 160% a 40 GHz.

PROGETTA IL CONTENITORE DA TAVOLO
Le aziende di test e misurazione di tutto il mondo desiderano che i propri contenitori da tavolo riflettano il valore e l'identità del marchio. Tuttavia, la personalizzazione tradizionale è spesso dispendiosa in termini di tempo e poco flessibile. Lo stile RatiopacPRO rivoluziona la personalizzazione dei contenitori da tavolo, liberando il potenziale di progettazione e ottenendo un'estetica di grande impatto.

MODULI PER LIQUIDO PASSANTE
Man mano che la potenza di elaborazione aumenta e i metodi di raffreddamento convenzionali raggiungono i propri limiti, è ora disponibile una soluzione rivoluzionaria. Il modulo per liquido passante SCHROFF di nVent è una soluzione all'avanguardia che ridefinisce la gestione termica per gli ambienti più difficili. Progettato per esigenze di SWaP impegnative con una dissipazione del calore superiore, un design personalizzabile e conformità VITA 48.4.

PDU DA 19" CON FUNZIONI DI SICUREZZA
La PDU nVent SCHROFF Rack Safety Plus, progettata per armadi elettronici da 19", è perfetta per i sistemi di test automatizzati. Offre una distribuzione dell'alimentazione principale e funzioni di sicurezza in conformità agli standard EN 60947-5-1 e EN 60204. Potete scegliere tra configurazioni standard o personalizzabili utilizzando il configuratore online di nVent con componenti predefiniti.
CONNESSIONE, POTENZIA E PROTEZIONE DELLE INNOVAZIONI PER UN UTILIZZO NEL MONDO REALE

Progettazione del sistema di controllo quantistico
Quando si tratta di realizzare questi sistemi di controllo basati sul quantum computing, è naturale iniziare con ciò che si conosce. Tuttavia, molti ingegneri finiscono per reinventare la ruota, spesso senza alcuna garanzia per le piattaforme esistenti che potrebbero fungere da solida base di progettazione.

Nuovo standard nei sistemi ferroviari moderni
La digitalizzazione dei sistemi ferroviari richiede la salvaguardia delle infrastrutture digitali critiche contro le minacce informatiche e le interferenze fisiche. La protezione dei componenti elettronici lato binario è fondamentale, con innovazioni come i contenitori di nVent SCHROFF che garantiscono l'integrità del sistema.

L'elettronica navale deve affrontare sfide applicative difficili
Affinché un sistema elettronico sia efficace in un determinato ambito di utilizzo, il suo imballaggio (alloggiamento fisico, gestione termica e metodo di installazione) deve soddisfare rigorosi requisiti di progettazione.

MTCA.4 ora supporta Gen 5
Ottenete una larghezza di banda da 128 Gbit per slot con PCIe Gen 5. Usufruite del raffreddamento ottimizzato della gabbia per schede posteriore e di un design a prova di futuro con il nuovo strumento di gestione dell'unità di raffreddamento nVent SCHROFF, che implementa il controller STM32 di lunga durata. Scegliete e combinate telai e unità di raffreddamento esistenti e nuovi in tutta semplicità.
EVENTI CHIAVE 2026

Electrotest Tokyo a Nepcon Giappone
Unisciti a noi all'Electrotest Tokyo, parte di Nepcon Japan dal 21 al 23 gennaio 2026 presso il Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight). Presentando le innovazioni nel campo dei test e delle analisi elettroniche, il reparto IT riunisce esperti per discutere le tendenze emergenti.

MWC-Barcellona
Ci vediamo dal 2 al 5 marzo 2026 presso Fira Gran via, Barcellona, Padiglione 6, Stand 6G27, all'evento di connettività più grande e influente al mondo, dove convergono tecnologia, politica e commercio.
Se sei interessato al futuro della connettività, devi essere qui.

Mondo embedded
Unisciti a noi dal 10 al 12 marzo 2026 a Norimberga, in Germania, alla fiera Embedded World. Visita nVent SCHROFF per scoprire le soluzioni avanzate per la progettazione di sistemi, la gestione termica e i componenti elettronici robusti progettati per gli ambienti più esigenti.

Eurosatory
Unisciti a noi dal 15 al 19 giugno 2026 all'Eurosatory di Parigi, Francia, centro fieristico Villepinte. L’edizione 2026 di Eurosatory è al centro delle attuali sfide di difesa e sicurezza. Molto più di una vetrina per la tecnologia, Eurosatory è una piattaforma strategica in cui le soluzioni globali prendono forma in risposta alle sfide del futuro.