Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

主页

New BESS banner 2025
实时网络研讨会
2026 年 4 月 15 日 | 9:00 - 9:45 AM (CET)
对于正在寻求更智能、更卓越的 BESS 创新方案的设计工程师而言,这是一场绝对不容错过的盛会。名额有限,请立即报名!
立即注册
Liquid Flow Through Modules
液冷直通模块
面向先进军工级计算平台的新一代冷却解决方案
了解更多信息
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware in the loop
准备好加速您的测试和验证了吗?nVent SCHROFF 为您的硬件在环 (HiL) 测试提供基础设施支持。
了解更多信息
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
量子计算控制系统
量子计算
虽然复杂,但基础设施却不必如此。通过使用开放式硬件平台和模块化构建块,您的量子计算基础设施将基于一个经过验证且可扩展的框架进行构建。
了解更多信息
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
提升 EMI 保护能力
立即提升屏蔽性能,准备应对未来挑战!增强轨道系统的电磁弹性,实现无缝的运营连续性。
了解更多信息

机柜、电源与冷却 — 协同运作一体化

随着企业推动技术进步,其创新需求日益复杂,需要更复杂的连接、大幅提升的功率密度及高效的散热管理。

nVent SCHROFF 通过提供机柜、机箱、电源与冷却解决方案,助力企业将关键系统推向市场,实现技术连接、供电与保护。

选择 nVent SCHROFF,您可在需要时以所需方式解锁数十年的专业积淀。从快速在线产品配置器与订购工具,到定制设计、原型制作、生产与扩展解决方案,您可通过值得信赖的方案加速产品上市。


详细了解我们的工程设计能力

了解更多信息

 

优化您的复杂技术架构

数十载创新

在电子封装与基础设施解决方案领域引领行业逾 65 年。

全面产品组合

从 PCB 附件到机柜、插箱、背板和电源,nVent SCHROFF 为您提供覆盖各类电子需求的广泛解决方案。

符合全球标准

所有 nVent SCHROFF 产品均符合国际标准(包括 IEC 60297-3-x 和 IEEE 1101.x),确保无缝集成与合规性。

可定制解决方案

广泛的创新工程能力使我们能够提供满足您特定需求的完整解决方案。


适用于各类市场环境的即用型解决方案

加速推动您的创新进程

SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

网络安全插箱

在当今快速发展的铁路环境中,随着 CBTC、5G 及 AI 系统等下一代技术的应用,有效电磁干扰 (EMI) 防护的需求变得比以往任何时候都更复杂。我们的 EMC 保护解决方案通过先进的机箱设计直面解决这一挑战,可在 40GHz 频段下将 EMI 屏蔽能力提升达 160%。

了解更多信息
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

桌面型机箱设计

全球测试测量企业希望其桌面型机箱能体现其品牌价值与形象。但传统的定制方式往往耗时且缺乏灵活性。RatiopacPRO Style 革新了桌面型机箱的个性化定制,释放设计潜力并实现出众外观效果。

了解更多信息
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

液冷直通模块

随着计算能力的不断提高,传统散热方法逐渐邻近极限,一项突破性解决方案应运而生。nVent SCHROFF 的液流直通模块提供了先进的解决方案,为严苛环境下的热管理树立了新的标杆。该模块专为满足苛刻的 SWaP 需求而设计,具有卓越的散热性能、可定制的设计,且符合 VITA 48.4 标准。

了解更多信息
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

带安全功能的 19” PDU

nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU 专为 19” 电子机柜设计,是自动化测试系统的理想选择。其符合 EN 60947-5-1 与 EN 60204 标准,提供主配电与安全功能。可选择标准配置,或通过 nVent 在线配置器(含预定义组件)进行定制。

了解更多信息

为实际应用连接、供电并保护创新成果

文章

赋能未来:储能系统前景如何?

文章

电子战:缩小尺寸、重量与功耗 (SWaP) 占用空间

Quantum Computing Banner

量子控制系统设计

在构建这些量子计算控制系统时,人们往往倾向于从已知领域入手。然而,许多工程师最终都陷入了闭门造车的困境,往往忽视了现有平台作为坚实设计基础的价值。

了解更多信息
Rail 444x274

现代铁路新标准

铁路系统的数字化建设要求保护关键数字基础设施免受网络威胁与物理干扰。保护轨旁电子设备至关重要,而 nVent SCHROFF 的机箱等创新方案可确保系统完整性。

了解更多信息
A&D naval ship 444x274

海军电子设备面临严苛的应用挑战

电子系统要在特定作战领域发挥作用,其封装(物理外壳、热管理及安装方式)必须满足严格的设计要求。

了解更多信息
MTCA.4 article homepage

MTCA.4 现已支持 Gen 5

借助 PCIe Gen 5,可实现每插槽 128 Gb 带宽。采用新型 nVent SCHROFF 散热单元管理器(采用持久耐用的 STM32 控制器),可享受增强的后部卡笼冷却效果并打造具备前瞻性的设计。可混合搭配传统与新型机箱及冷却单元。

了解更多信息

2026 年重大事件

Events T&M banner

Nepcon Japan 之 Electrotest Tokyo

我们诚邀您于 2026 年 1 月 21 日至 23 日莅临东京国际展览中心 (Tokyo Big Sight) 举办的 Nepcon Japan(日本国际电子科技博览会)之 Electrotest Tokyo(东京电子零部件检测设备及开发技术展)。该展会聚焦电子测试和分析领域的创新成果,并汇聚专家共商新兴趋势。

了解更多信息
Events banner Telecom-Connected Britain

MWC-Barcelona

我们诚邀您于 2026 年 3 月 2 日至 5 日莅临巴塞罗那 Fira Gran Via 展览中心 6 号展厅 6G27 展位,与我们共赴全球规模最大、最具影响力的互联盛会。在这里,科技、政策和商业深度交融。
如果您对互联技术的未来心怀期待,那么此行不容错过。

了解更多信息
Embedded World website event banner

Embedded World

我们诚邀您于 2026 年 3 月 10 日至 12 日莅临德国纽伦堡 Embedded World(国际嵌入式展览)展会。亲临 nVent SCHROFF 展位,探索先进的系统设计和热管理解决方案,以及专为严苛环境打造的坚固型电子设备。

了解更多信息
DSEI website event banner

Eurosatory

我们诚邀您于 2026 年 6 月 15 日至 19 日莅临法国巴黎维勒班展览中心举办的 Eurosatory(欧洲国际防务展)展会。2026 年 Eurosatory 展会将聚焦当今防务与安全领域的核心挑战。Eurosatory 不仅是技术展示的舞台,更是一个战略平台,全球解决方案在这里孕育成型,以应对未来的种种挑战。

了解更多信息

联系信息

不确定从哪里开始?如果您有设计、产品和服务方面的需求,请随时联系我们的专家。